This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:在8329A EVM 中使用 CCS 进行手动编码

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1476270/mcf8329evm-manual-coding-using-ccs-in-8329a-evm

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8329A

工具与软件:

您好!

 我刚刚计划使用 TI Code Composer Studio 手动对 MCF8329A EVM 进行编码。 对它进行编码。 因为我不喜欢使用 TI Motor Studio。 因为 Motor Studio 可能会使我在运行电机时感到沮丧。 我无法达到所需的规格。 电机不会运行、而是会显示多个故障、例如 MOTOR_LOCK、ABN_BEMF、CONTROLLER_FAULT、CURRENT_LOOP_SATURATION、SPEED_LOOP_SATURATION、类似。  

 是否有人可以通过向我提供相同的库文件来指导我使用 TI Code Composer Studio 以及程序指南?

谢谢。此致、

RAJAPANDI S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajapandi:

    Motor Studio 是起点、有助于对器件进行调优。

    共享的故障是调优问题导致的。

    我们 还讨论了 CURRENT_LOOP_SATURATION、SPEED_LOOP_SATURATION 原因、它们不是真正的故障、但表明直流母线电压不足或有较高的负载而无法达到速度。 在这种情况下、如果存在示波器并且仍低于额定规格、则我们已经增加 ILIMIT、或增加直流母线电压。  

    这意味着器件已应用了最大调制并且不会进一步增加它的可能性。

    检查电机参数是否正确、在20/25KHz 之间的 PWM 频率下进行测试、并且增加幅度不要超过此值。

    外部控制器仅用于通过 I2C 对寄存器进行编程。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri、

      正如您所说的、我们需要提高 ILIMIT 以保持额定规格。 此处、实际 ILIMIT 已设置为90%。 首次尝试时、电机不会启动、并将故障显示为 ABN_BEMF、CONTROLLER_FAULT、MTR_LCK 等 清除故障后、电机会尝试旋转、但在几秒钟后、会发生类似的故障。 多次尝试后、电机将再次运行。

      PWM 频率设置为25kHz、我还尝试使用20kHz、但没有这样的改进。  

      我们还尝试了另一种类型、即从24V 的较低直流母线电压开始、将其略微增加32V 和45V。 当我们将直流电压从24V 增加1V @ 30V 时、电机将停止。 请注意、在达到45V 直流母线电压前、我们已经停止电机。 Studio 中设置的直流母线电压限制为60V。 I2C 在速度控制模式下设置为100%。 我们还尝试了电流控制、功率控制和调制指数控制等其他模式。 但任何东西都无法正常工作。  

      我只需要按照我的要求运行电机。  

      另外证实、LD 和 LQ 角度可能 未对齐、因为它是基于 FOC 的控制器。 Ld 和 Lq 之间的角度可能不是90度、以达到最大扭矩水平。

    请确认这一点。

    谢谢。此致、  

    Rajapandi S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajapandi:

    我们是在另一个线程上讨论同一个问题吗、如果是的话、我们可以继续进行任何一个线程。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.