工具与软件:
嗨、团队:
请分享您对以下问题的建议吗?
1.如果 DVDD 为3.3V、、则 RS_GND 和 RS_PVDD 的值应为多少?

2. 因为 OUTx 输出故障检测与 VDVDD 值相关。 如果故障检测使用3.3V 电压、则 OUTX_PU 和 OUTY_PD 都检测到开路、则 OUTX 和 OUTY 值始终为1.65V、比 OLP_REFL 值低2V。 这是否表示芯片一直在报告故障? DRV8000-Q1是否支持3.3V DVDD 系统?

谢谢!
此致、
Ivy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
请分享您对以下问题的建议吗?
1.如果 DVDD 为3.3V、、则 RS_GND 和 RS_PVDD 的值应为多少?

2. 因为 OUTx 输出故障检测与 VDVDD 值相关。 如果故障检测使用3.3V 电压、则 OUTX_PU 和 OUTY_PD 都检测到开路、则 OUTX 和 OUTY 值始终为1.65V、比 OLP_REFL 值低2V。 这是否表示芯片一直在报告故障? DRV8000-Q1是否支持3.3V DVDD 系统?

谢谢!
此致、
Ivy
嗨、 团队:
客户的理解是、对于每个半桥、DRV8000-Q1不能单独设置为断开 OLP_PU 和 OLP_PD、仅能成对设置、例如 OLT1 OLP_PU 和 OUT2 OLP_PD。
如果对于3.3V 系统、OUT1和 OUT2在关断模式下触发 OLP 检测为1.65V、则无法满足2V-2.65V 的阈值、并且似乎 无法检测到 OUT1和 OUT2的接地短路。
您能尽快帮助检查吗? 谢谢。
此致、
Ivy