This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8000-Q1:DVDD 3.3V

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1473144/drv8000-q1-dvdd-3-3v

器件型号:DRV8000-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

请分享您对以下问题的建议吗?

1.如果 DVDD 为3.3V、、则 RS_GND 和 RS_PVDD 的值应为多少?

2. 因为 OUTx 输出故障检测与 VDVDD 值相关。 如果故障检测使用3.3V 电压、则 OUTX_PU 和 OUTY_PD 都检测到开路、则 OUTX 和 OUTY 值始终为1.65V、比 OLP_REFL 值低2V。  这是否表示芯片一直在报告故障?  DRV8000-Q1是否支持3.3V DVDD 系统?

谢谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    感谢您问这个问题。

    我团队的器件专家将会对其进行调查并回复您。

    谢谢!

    ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu:

    谢谢、请尽快分享评论。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 团队:

    客户的理解是、对于每个半桥、DRV8000-Q1不能单独设置为断开 OLP_PU 和 OLP_PD、仅能成对设置、例如 OLT1 OLP_PU 和 OUT2 OLP_PD。  

    如果对于3.3V 系统、OUT1和 OUT2在关断模式下触发 OLP 检测为1.65V、则无法满足2V-2.65V 的阈值、并且似乎 无法检测到 OUT1和 OUT2的接地短路。

    您能尽快帮助检查吗? 谢谢。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    您能告诉我谁是客户吗?

    他们是否有可以评估的 EVM?

    该方框图并不完全正确、因为5V 电压不是来自 DVDD、而是来自内部5V 电源。 我将与我们的设计人员确认这一点、并告知我们的系统工程师是否需要纠正此问题。 我还在 DVDD 为3.3V 的 EVM 上检查过一次、但如果您执行 OL、则仍然以5V 为基准

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    由于这是一个公共主题、我将通过 WebEx 与您分享客户的信息。

    客户仍在评估数据表、并未开始测试 EVM 板。

    更正此问题后、您可以帮助分享数据表吗? 谢谢。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国国庆节、我们的回复可能会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    我来结束该主题、我们可以在数据表更新后与您联系。

    此致!

    Keerthi