主题中讨论的其他器件: TXU0304
工具与软件:
您好、TI:
不久前、我请求访问 DRV3946-Q1的完整数据表、但从那以后、我还没有听到任何内容。 是否有人可以授予我访问此文档的权限? 或者、如果我已经有访问权限、我可以在哪里找到该文档? 提前感谢。
此致、
Jeffrey
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI:
不久前、我请求访问 DRV3946-Q1的完整数据表、但从那以后、我还没有听到任何内容。 是否有人可以授予我访问此文档的权限? 或者、如果我已经有访问权限、我可以在哪里找到该文档? 提前感谢。
此致、
Jeffrey
尊敬的 Xino Tillis-Cristo:
感谢您授予我访问权限。 我的团队正在考虑使用 DRV3946-Q1、并且在设计中选择 EVM 之前、我们想对该 EVM 进行一些测试。 我在大型供应商处找不到 EVM、并且在 EVM 的 TI 页面上看到一个"request"按钮。 申请 EVM 的工作原理是什么? 感谢您的帮助。
此致、
Jeffrey
尊敬的 Xino Tillis-Cristo:
谢谢、我请求了订单链接。 根据 EVM 的价格、我们将考虑在测试装置中使用它。
关于我有关于 DRV3946-Q1的电路设计的深入问题、是否建议将其发布在此 e2e 论坛上、或者如果您没有公开共享 DRV3946-Q1的扩展文档、或者最好咨询您或其他 TI 工程师、以进行私下咨询?
此致、
Jeffrey
尊敬的 Iminu 和 Xino:
第一个问题与 SPI 通信接口和 VCD 电源引脚有关。 数据表多次指出 VDD 应使用5V 电源供电、如果 MCU 在3.3V 下工作、SPI 接口也应转换为5V。 我打算添加 TXU0304以实现电平转换、但注意到 EVM 使用3.3V SPI 接口、并且还在 VDD 引脚上使用3.3V 为 DRV3946供电。 但是、原理图确实指出 VIO 可以连接到5V 或3.3V 电压轨。 但建议使用5V 电压"。

此接口最可靠的方法是什么? 复制 EVM 原理图或坚持使用数据表建议的5V?
此致、
Jeffrey