This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:数据表请求

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1472147/drv3946-q1-datasheet-request

器件型号:DRV3946-Q1
主题中讨论的其他器件: TXU0304

工具与软件:

您好、TI:

不久前、我请求访问 DRV3946-Q1的完整数据表、但从那以后、我还没有听到任何内容。 是否有人可以授予我访问此文档的权限? 或者、如果我已经有访问权限、我可以在哪里找到该文档? 提前感谢。

此致、
Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!  

    您的申请已获得批准。 如果您有任何问题、请联系我们。 谢谢你。  

    此致!  

    Xino Tillis-Cristo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您授予我访问权限。 我的团队正在考虑使用 DRV3946-Q1、并且在设计中选择 EVM 之前、我们想对该 EVM 进行一些测试。 我在大型供应商处找不到 EVM、并且在 EVM 的 TI 页面上看到一个"request"按钮。 申请 EVM 的工作原理是什么? 感谢您的帮助。

    此致、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、  

    太好了、感谢您考虑使用 TI! 我们是市场上第一家接触器驱动器供应商、因此我们会单独批准对 EVM 和文档的请求。  

    如果您点击"申请"按钮、它会向我的团队发送通知、然后我们将审核申请并向您发送订单链接。 请申请 EVM、我会确保尽快审查。 谢谢你。

    此致!  

    Xino Tillis-Cristo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    谢谢、我请求了订单链接。 根据 EVM 的价格、我们将考虑在测试装置中使用它。

    关于我有关于 DRV3946-Q1的电路设计的深入问题、是否建议将其发布在此 e2e 论坛上、或者如果您没有公开共享 DRV3946-Q1的扩展文档、或者最好咨询您或其他 TI 工程师、以进行私下咨询?  

    此致、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    感谢您的跟进、请在此处发布问题、我们可以进行查看并决定行动方案。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu 和 Xino:

    第一个问题与 SPI 通信接口和 VCD 电源引脚有关。 数据表多次指出 VDD 应使用5V 电源供电、如果 MCU 在3.3V 下工作、SPI 接口也应转换为5V。 我打算添加 TXU0304以实现电平转换、但注意到 EVM 使用3.3V SPI 接口、并且还在 VDD 引脚上使用3.3V 为 DRV3946供电。 但是、原理图确实指出 VIO 可以连接到5V 或3.3V 电压轨。 但建议使用5V 电压"。

    此接口最可靠的方法是什么? 复制 EVM 原理图或坚持使用数据表建议的5V?

    此致、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国国庆节、我们的回复可能会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    对于3.3V MCU 运行、DRV3946-Q1的所有输出应进行电平转换。 但是输入可以直接连接。

    请参阅同一方框图表示。 希望这一点得到澄清。

    谢谢!

    Ibinu