This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8351-SEP:与 GaN HEMT 搭配使用

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1476194/drv8351-sep-use-with-gan-hemt

器件型号:DRV8351-SEP

工具与软件:

可以使用 DRV8351开关 GaN?

DRV8351的 栅极驱动器电源电压为5-15V、GAN VGS 为+6/-4。 因此、我假设这会起作用。

为了使其正常工作、我还需要考虑其他参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lachlan:

    我实际上不确定、让我与我的团队核实一下。 明天我会有更新

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lachlan:

    数据表指出 DRV8351用于驱动 NMOS (N 沟道功率 MOSFET)。 NMOS  压摆 VDS 电压比 GaN 目标应用慢得多。 SHx 压摆率过高会导致电气过载。

    选择 GaN HEMT 背后的原因是什么?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Yara。

    我们 选择 GaN HEMT 是因为其效率高、尺寸小、重量轻。 不过、如果 GaN 无法由 DRV8351驱动、我们可以使用 MOSFET。 是否有任何方法可以降低高压摆率以防止电气过载? 或者减少这会使它不值得使用 GaN 在第一位?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Yara。

    我们 选择 GaN HEMT 是因为其效率高、尺寸小、重量轻。 不过、如果 GaN 无法由 DRV8351驱动、我们可以使用 MOSFET。 是否有任何方法可以降低高压摆率以防止电气过载? 或者减少这会使它不值得使用 GaN 在第一位?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lachlan:

    明显更快的开关速度 无疑是 GaN HEMT 的一个重要卖点、因此我认为如果您不能利用它、则最好坚持使用 NMOS。  

    DRV8351SEP 指定最大 SHx 压摆率为2V/ns (这是具有最佳布局设计的最佳情况、我实际上会选择0.5V/ns - 1V/ns、以真正避免 SHx 出现任何问题)

    此致、

    Yara