This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1EVM:使用 DRV8889-Q1 GUI v0.1.0获取正确数据时出现问题、以进行 DRV8889A 测试

Guru**** 2609175 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1472694/drv8889-q1evm-problem-with-getting-correct-data-using-drv8889-q1-gui-v0-1-0-for-tests-with-drv8889a

器件型号:DRV8889-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:DRV8889-Q1

工具与软件:

大家好!

我已经下载了 DRV8889-Q1 GUI v0.1.0、以便使用更新的 DRV889-Q1EVL 进行 DRV8889A 测试。 在能够为 DRV8889A 驱动程序中的新选项设置和清除特定位方面、可以正常工作。 但是、在尝试导出 TRQ_COUNT 值时遇到了问题。

有一点是、当我停止电机时、TRQ_COUNT 中的值保持在很高的值、因此无法获取电机启动的数据。

另一个问题是、数据文件会变得非常大、因为数据始终放入到文件中、而且当电机静止较长时间时也是如此。 我发现减小文件大小的唯一方法是关闭 GUI SW 并再次将其打开、包括设置驱动参数。

第三个问题是在 Excel 中打开时数据看起来很奇怪。 在 Excel 中读出的值不正确。 它可以帮助先用记事本打开文件、然后从记事本复制到 Excel。

是否有一些人看到类似的行为并解决了这一问题?

一些示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我正在将此请求分配给我的团队伙伴、以寻求支持。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:  

    感谢您在论坛中发帖。  

    您是否可以 使用此 链接安装 DRV8889-Q1EVM 软件的更新版本。  

    请告诉我此回答是否有助于解决您的问题。  

    此致、  

    Mojtaba。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    这里有一个细节很重要。 DRV889进行测试 A -器件型号末尾的 A 很重要、因为它是 DRV8889步进驱动器的更新版本、可以设置消隐时间。 为了能够设置和复位 CTRL5寄存器中的位0 - 2、您需要使用特殊版本的 DRV-Q1EVM GUI SW。 请参阅此案例: [常见问题解答]如何使用 DRV8889-Q1EVM 评估 DRV8889A-Q1步进电机驱动器? -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
    我的评估板已返工、现在我有一个 DRV8889 A 因为我需要该版本的步进驱动器、

    BR.

    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    我在保存示波器捕获以导出到 Excel 时发现了类似的问题。 如果可能、我建议在 o 型示波器上启用垂直光标并在采集图像之前覆盖整个时间刻度。 希望这样可以将所有数据与所有数据点一起保存并上传到 Excel。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这里不是这样、我认为这里的 GUI 软件有点腥。  

    我已经设法获得了所需的结果、但在途中我看到一些奇怪的行为、希望我认为与用于 DRV8889测试的此特殊 GUI 软件相关 A 安装在评估板上的步进驱动器最初具有步进驱动器 DRV8889、器件型号中没有。 我曾看到过几次 EN_SR_BLANK 位突然被再次清零。 这与我们的电机做,我的风险驱动器爆炸-它没有发生:-)

    总之、我会将此情况标记为解决方案、但为了更好地支持您的客户、我建议再看看专用的 GUI 软件、该软件目前名为  DRV8889-Q1 GUI v0.1.0。

    但感谢大家努力提供帮助。

    BR.

    Lars