Thread 中讨论的其他器件:DRV8889-Q1
工具与软件:
大家好!
我已经下载了 DRV8889-Q1 GUI v0.1.0、以便使用更新的 DRV889-Q1EVL 进行 DRV8889A 测试。 在能够为 DRV8889A 驱动程序中的新选项设置和清除特定位方面、可以正常工作。 但是、在尝试导出 TRQ_COUNT 值时遇到了问题。
有一点是、当我停止电机时、TRQ_COUNT 中的值保持在很高的值、因此无法获取电机启动的数据。
另一个问题是、数据文件会变得非常大、因为数据始终放入到文件中、而且当电机静止较长时间时也是如此。 我发现减小文件大小的唯一方法是关闭 GUI SW 并再次将其打开、包括设置驱动参数。
第三个问题是在 Excel 中打开时数据看起来很奇怪。 在 Excel 中读出的值不正确。 它可以帮助先用记事本打开文件、然后从记事本复制到 Excel。
是否有一些人看到类似的行为并解决了这一问题?
一些示例: