主题中讨论的其他器件: LP-MSPM0L1306、 DRV8706-Q1
工具与软件:
我将按照本指南设置 EVM:有刷电机控制用户指南。 但是、当我使用GUI 将 EVM 连接到笔记本电脑时故障指示灯上的警告灯一直呈红色、我无法将其删除 .
我已经拆下电阻器并仔细检查了接线以及焊接、以确保没有任何意外的错误连接。
我已经在 SDI/nSCS/SCLK 的示波器上探测了 SPI 通信线路。 遗憾的是、它不显示任何预期结果。 例如、我在 SCLK 上没有看到方波。 我怀疑此问题与 SPI 通信有关、但我不确定如何解决此问题、只是我怀疑 GUI 刷写了错误的固件。
我已经在 zip 文件中附加了我的设置图像和视频。 我已移除将 DRV8706S-Q1EVM 连接到笔记本电脑的 micro-USB 电缆、因此您可以忽略该电缆。 希望您能在这方面提供帮助。