This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706S-Q1EVM:连接到笔记本电脑时 GUI 上的红色警告灯

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706S-Q1EVM, LP-MSPM0L1306, DRV8706-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1465077/drv8706s-q1evm-red-warning-lights-on-gui-upon-connection-to-laptop

器件型号:DRV8706S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: LP-MSPM0L1306DRV8706-Q1

工具与软件:

我将按照本指南设置 EVM:有刷电机控制用户指南。 但是、当我使用GUI 将 EVM 连接到笔记本电脑时故障指示灯上的警告灯一直呈红色、我无法将其删除 .

我已经拆下电阻器并仔细检查了接线以及焊接、以确保没有任何意外的错误连接。

我已经在 SDI/nSCS/SCLK 的示波器上探测了 SPI 通信线路。 遗憾的是、它不显示任何预期结果。 例如、我在 SCLK 上没有看到方波。 我怀疑此问题与 SPI 通信有关、但我不确定如何解决此问题、只是我怀疑 GUI 刷写了错误的固件。  

我已经在 zip 文件中附加了我的设置图像和视频。 我已移除将 DRV8706S-Q1EVM 连接到笔记本电脑的 micro-USB 电缆、因此您可以忽略该电缆。  希望您能在这方面提供帮助。

 e2e.ti.com/.../1.-Red-Lights-on-all-fault-indicators.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的提问。

    我们的器件专家将会审查该 问题并作出答复。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu、这有什么更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    莫里塔-桑是外出旅行,不能回应。 我会跟他跟进以获得答案。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu:

    您能检查此问题吗? 我希望这项工作很快结束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请预计周一是美国的国庆节、可能会有一些延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    很抱歉我迟到了答复。

    在我检查您的 Zip 文件后,我注意到您正在使用我以前从未见过的 GUI。 然后测试 MSPM0 Launchpad - LP-MSPM0L1306。

    我认为这是"LP-MSPM0L1306"或"MSPM0团队开发的 GUI "、用于运行 LP-MSPM0L1306。 不是 DRV 的问题。

    请联系 MSP M0团队。  

    ////////////////////////////////////////////////////////

    这是 DRV 开发团队的 GUI。 使用 DRV 的 EVM 对此 GUI 进行了验证。  如果要评估 DRV8706-Q1、请使用此 GUI。

    DRV8706S-Q1EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    此致

    森田信也