This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:以20kHz 的频率在 PWM 模式下使用 drv8873生成60V 5A 50Hz 正弦波形

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, UC3526
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1478014/drv8873-generating-a-60v-5a-50hz-sinusoidal-waveform-with-drv8873-in-pwm-mode-at-20khz

器件型号:DRV8873
Thread 中讨论的其他器件: UC3526

工具与软件:

您好!

我们正在研究一个应用、其中电源线路必须是50Hz 左右的正弦波、然后在接收器中进行整流、以提供10V 2A 的直流负载。

要求在低频下具有低 THD、因此将使用 LC 低通滤波器。

20kHz 的 PWM 信号将在 MCU 中生成。

我们本来计划使用 DRV8873、但我们有一些问题:

-我们可以覆盖电流控制吗?
- 电荷泵是否 接受任何类型的调制(例如,我们可以多次打开非上部开关而不打开下部开关)?   
-是否有更好的集成式 H 桥 IC? (20V 标称值、60V 最大值、5A 峰值、2A rms)

顺便说一下、您是否知道用于生成 SPWM 信号的 IC? (旧的 PWM 发生器作为 UC3526无法自行生成 SPWM 信号)

此致!

Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先澄清一下、负载不是电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    感谢您的发帖!

    请允许我花24小时来审查您的问题、我很快会联系您。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    -我们可以覆盖当前控件吗?

    可以、可以禁用电流调节。 要禁用电流调节、请将 nITRIP 引脚连接至 DVDD 引脚。  

    [报价 userid="601356" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1478014/drv8873-generating-a-60v-5a-50hz-sinusoidal-waveform-with-drv8873-in-pwm-mode-at-20khz "]- 电荷泵是否 接受任何类型的调制(例如我们可以多次打开非上部开关而不打开下部开关)?   [报价]

    不应对电荷泵信号进行调制。 外部电容器 设置高侧 FET 上的电压 、数据表中对此进行了介绍。 电荷泵的所有开关频率均在内部处理。

    DRV8873具有独立的半桥控制、可独立控制每个输出。 此模式下的表6。 独立模式真值表显示了如何控制每个输出。  

    Unknown 说:
    -是否有更好的集成 H 桥 IC? (20V 标称电压、60V 最大电压、5A 峰值电流、2A 均方根电流)[/报价]

    DRV8262 是一款符合这些电压和电流额定值的集成驱动器。  

    并使用 MSP430微控制器 生成 PWM 输入。 可下载原理图和固件以帮助进行评估。  

    此致!

    David