Thread 中讨论的其他器件: UC3526
工具与软件:
您好!
我们正在研究一个应用、其中电源线路必须是50Hz 左右的正弦波、然后在接收器中进行整流、以提供10V 2A 的直流负载。
要求在低频下具有低 THD、因此将使用 LC 低通滤波器。
20kHz 的 PWM 信号将在 MCU 中生成。
我们本来计划使用 DRV8873、但我们有一些问题:
-我们可以覆盖电流控制吗?
- 电荷泵是否 接受任何类型的调制(例如,我们可以多次打开非上部开关而不打开下部开关)?
-是否有更好的集成式 H 桥 IC? (20V 标称值、60V 最大值、5A 峰值、2A rms)
顺便说一下、您是否知道用于生成 SPWM 信号的 IC? (旧的 PWM 发生器作为 UC3526无法自行生成 SPWM 信号)
此致!
Miguel