主题中讨论的其他器件: DRV8323、 DRV8300、 MSPM0G3507
工具与软件:
引脚 PDD 是否必须与功率 MOSFET 的顶部电源(IC:DRV8328 +8329)相连?
2.是否可以由输出电压约为5V 的降压转换器为引脚 PDD 供电?
3.在哪里可以找到其他系列 DRV 835x + DRV8323等的源极引脚漏电流?

此致
Zbyno
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
引脚 PDD 是否必须与功率 MOSFET 的顶部电源(IC:DRV8328 +8329)相连?
2.是否可以由输出电压约为5V 的降压转换器为引脚 PDD 供电?
3.在哪里可以找到其他系列 DRV 835x + DRV8323等的源极引脚漏电流?

此致
Zbyno
嘿、Zbyno、
1.我假设您指的是 PVDD 引脚。 PVDD 引脚是驱动器的电源和 MOSFET 漏极的电源。 它们应该是同一个节点、以便 VDS 监视器能够按预期工作。 该器件不适用于双电源操作。
2.电机电压是多少? 降压转换器能够在所需电压下提供驱动器电流和电机电流。
请记住、PVDD 上的最小建议电压为4.5V、因此请考虑瞬变。
3.我们 在 DS 中没有这两个器件的泄漏电流规格。 您是否发现任何意外行为?
此致!
Akshay
嗨、
DRV8328未针对48V 应用进行额定评估。 您应该查看我们适用于48V 应用(例如 DRV835x、DRV816x 和 DRV8300)的100V 额定器件。
另外、当您说48V +/22%时、这是否意味着电池容差? 因为绝对最大值与驱动器引脚相关、可能会出现更多瞬态、从而导致超出绝对最大值。
如果使用5V 为 PVDD 供电并且具有更高的 BST 电压、则涓流电荷泵将无法补充 BST、因此无法实现100%占空比。 此外、您还可能面临对 TCP 反向供电的风险。
此致!
Akshay
您好、Akshay、
1、我在2个月前询问 DRV8xxx-系列的其他成员是否在数据表中具有类似参数、如 DRV8328/29源极引脚的泄漏电流 ILshx。
我没有找到它们。
2.为什么我问你,可以在我的文章:
https://www.researchgate.net/publication/388555117_The_ultra-cheap_diagnostic_circuit_for_BLDC
此致
Zbyno Brudny