This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:DRV8328

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8328, DRV8323, DRV8300, MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1460980/drv8328-drv8328

器件型号:DRV8328
主题中讨论的其他器件: DRV8323DRV8300MSPM0G3507

工具与软件:

引脚 PDD 是否必须与功率 MOSFET 的顶部电源(IC:DRV8328 +8329)相连?

2.是否可以由输出电压约为5V 的降压转换器为引脚 PDD 供电?

3.在哪里可以找到其他系列 DRV 835x + DRV8323等的源极引脚漏电流?

此致

Zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zbyno、

    1.我假设您指的是 PVDD 引脚。 PVDD 引脚是驱动器的电源和 MOSFET 漏极的电源。 它们应该是同一个节点、以便 VDS 监视器能够按预期工作。 该器件不适用于双电源操作。

    2.电机电压是多少? 降压转换器能够在所需电压下提供驱动器电流和电机电流。

    请记住、PVDD 上的最小建议电压为4.5V、因此请考虑瞬变。

    3.我们 在 DS 中没有这两个器件的泄漏电流规格。 您是否发现任何意外行为?

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Akshay

    我了解到该器件不是用于双电源、但具有禁用 VDS 监控功能的8328C 或8328D 版本(无 VDS 输入)或 A 版本是否可以在不损坏 DRV8328的情况下使用双电源运行?

    此致

    Zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zbyno、

    PVDD 为5V。  电机电压是多少(MOSFET 漏极电压)?

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    MOSFET 漏极电压将为48V +/-22%。

    此致

    Zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    DRV8328未针对48V 应用进行额定评估。 您应该查看我们适用于48V 应用(例如 DRV835x、DRV816x 和 DRV8300)的100V 额定器件。

    另外、当您说48V +/22%时、这是否意味着电池容差? 因为绝对最大值与驱动器引脚相关、可能会出现更多瞬态、从而导致超出绝对最大值。

    如果使用5V 为 PVDD 供电并且具有更高的 BST 电压、则涓流电荷泵将无法补充 BST、因此无法实现100%占空比。 此外、您还可能面临对 TCP 反向供电的风险。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akshay、

    是否不会存在 MOSFET 漏极电压24V +/-25%的风险?

    此致

    Zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    明天我会提供反馈。

    谢谢!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    只要您不使用双电源、24V+/- 25的 PVDD 电压就可以满足要求。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    1、我在2个月前询问 DRV8xxx-系列的其他成员是否在数据表中具有类似参数、如 DRV8328/29源极引脚的泄漏电流 ILshx。

     我没有找到它们。

    2.为什么我问你,可以在我的文章:

    https://www.researchgate.net/publication/388555117_The_ultra-cheap_diagnostic_circuit_for_BLDC

    此致

    Zbyno Brudny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我会将有关 DS 中漏电流缺失的反馈传递给我们的系统团队。

    谢谢!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Akshay

    您对我介绍的解决方案有何看法?

    注意: 通过测量电机电阻、我们可以在 MSPM0G3507中使用具有增益(4x、8x 或16x)的 OP

    高精度测量

    此致

    Zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zbyno、

    似乎您正在为 BLDC 系统设计外部电路来诊断系统运行状况。 我将看一下。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Akshay

    我将等待您的意见

    此致

    Zbyno