工具与软件:
大家好、团队成员:
简短问题是、如果发生 MCT8329故障、我们是否可以使用制动引脚来控制电机以实现制动。 如果制动引脚是硬件控制引脚?
谢谢!
简森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
简短问题是、如果发生 MCT8329故障、我们是否可以使用制动引脚来控制电机以实现制动。 如果制动引脚是硬件控制引脚?
谢谢!
简森
简森、您好!
如果发生故障、制动引脚此时将无法工作、输出操作由故障模式决定。
如果启用了重试、则在检测到时间间隔制动引脚并施加制动之后。
为了通过几个示例按故障类型更明确地说明这一点
1.独立于驱动电机(标记的)的保险丝可能会异步发生-由于 Gatedriver 被禁用、制动功能始终无效
2.当电流由开关 MOSFET 驱动时可能发生的故障-在重试事件期间检测到制动引脚、如果电机再循环电流(由于电机旋转时的制动效应) 可能会触发故障、并且故障操作会覆盖制动。
总结
1.在 IDLE、STATUS (例如:ALIGN)、开环、闭环、ISD 状态下确认 BRAKE、并在故障期间忽略。
2.在重试尝试期间、制动器激活、如果故障依然存在、则故障操作将关闭制动逻辑。
谢谢、此致
Venkatadri S.