This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:通信问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1480120/drv3901-q1-communication-issues

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

尊敬的各位团队:

我们发现、我们自己电路板上的 DRV3901-Q1通信(如下图所示)似乎与演示板上的示例不同。 请帮助确认。
我们自己的样片标记在板上:

演示板上的样片标记:

具体的通信差异:演示板上的样片符合手册中描述的 SPI 错误指示器规则。

B23、B22和 B21响应为0B110 (由于上拉和高阻抗、SDO 显示0B1)

根据上述规则、我们的电路板无法正常通信、SPI 波形如下所示:

根据波形、可以推断出 B23、B22和 B21的正常响应为0B010

您能帮助确认原因吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    从波形来看、它看起来是前 四 位、即 B23、B22、B21、B20 为0100。 第一位为0、指向 VDD ERR。

    您能不能检查器件中 VDD 电压的状态。

    谢谢!

    Ibinu