主题中讨论的其他器件: DRV8316、 DRV8323、 MCF8315D、 DRV8316C、DRV8376
工具与软件:
大家好!
首先-支持你们大家在这里作出的杰出贡献;社区是一个真正的宝库,绝对是宝贵的。 提前感谢您的回答(AI 能提供帮助、但有些事情、只有专业的人会提供!)。
我正在开发一个使用两个 GB1105电机(6个 PP、12V、相间12.5Ω)的迷你摄像机云台项目、并基于 SimpleFOC 库、具有 DRV8313电机驱动器和 AS5048A 编码器。 虽然系统运行良好、但我们正在探索升级硬件是否有理由增加复杂性和成本。
我们正在考虑以下替代方案:
- DRV8313 (当前硬件、无电流检测)与 DRV8316 (集成 FET、基于 RDS (on)的电流检测)与 DRV8323 (外部 FET、基于分流器的电流检测)
- 3xPWM 与6xPWM
- DRV8323的 SPI 可配置性、可实现高级调优(死区时间、压摆率等)
- 编码器: AS5048A (当前硬件)与 MT6835
- 那么 MCF8315D 还有? 我很抱歉有些天真的问题,也许-这不是我的专长!
虽然云台的反应时间已经很长、但我们正在寻找方法、在下一次迭代中进一步提高其响应能力。 我们不确定延迟是由软件(IMU、AHRS、PID 调优)、硬件(编码器、驱动器、电机)还是二者兼而有之。
根据您的经验、哪些硬件更改可以帮助优化反应时间? 您对上面列出的备选方案有什么想法吗? 如果是这样、哪种器件能够提供非常高的降压性能? 我们是不是把错误的树全部倒过来了? 非常感谢您提供任何反馈!