This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:FOC 响应速度提高

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8376, DRV8313, DRV8316, DRV8323, MCF8315D, DRV8316C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1479347/drv8313-foc-responsiveness-improvement

器件型号:DRV8313
主题中讨论的其他器件: DRV8316DRV8323MCF8315DDRV8316C、DRV8376

工具与软件:

大家好!

首先-支持你们大家在这里作出的杰出贡献;社区是一个真正的宝库,绝对是宝贵的。 提前感谢您的回答(AI 能提供帮助、但有些事情、只有专业的人会提供!)。

我正在开发一个使用两个 GB1105电机(6个 PP、12V、相间12.5Ω)的迷你摄像机云台项目、并基于 SimpleFOC 库、具有 DRV8313电机驱动器和 AS5048A 编码器。 虽然系统运行良好、但我们正在探索升级硬件是否有理由增加复杂性和成本。

我们正在考虑以下替代方案:

  1. DRV8313  (当前硬件、无电流检测)与  DRV8316  (集成 FET、基于 RDS (on)的电流检测)与  DRV8323  (外部 FET、基于分流器的电流检测)
  2. 3xPWM 与6xPWM
  3. DRV8323的 SPI 可配置性、可实现高级调优(死区时间、压摆率等)
  4. 编码器:  AS5048A  (当前硬件)与  MT6835
  5. 那么  MCF8315D 还有? 我很抱歉有些天真的问题,也许-这不是我的专长!

虽然云台的反应时间已经很长、但我们正在寻找方法、在下一次迭代中进一步提高其响应能力。 我们不确定延迟是由软件(IMU、AHRS、PID 调优)、硬件(编码器、驱动器、电机)还是二者兼而有之。

根据您的经验、哪些硬件更改可以帮助优化反应时间? 您对上面列出的备选方案有什么想法吗? 如果是这样、哪种器件能够提供非常高的降压性能? 我们是不是把错误的树全部倒过来了? 非常感谢您提供任何反馈!  

编辑:我还一直在查看  预量产的 DRV8376。 如果我们可以忍受等待的话,这看起来是一个很好的平衡以上所有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    Unknown 说:
    首先-对你所有在这里的杰出贡献的道具;社区是一个真正的宝库,绝对是宝贵的。 提前感谢您的回答(AI 能帮助您、但有些事情、只有专业的人会帮助您!)。

    谢谢! 您可以充分利用 E2E 的功能、这一点很棒、我们有时也会将其用作资源!

    我无法详细介绍您列出的编码器、但我可以让您深入了解我们的 BLDC 器件、希望这些器件有所帮助!

    DRV8313 -这是我们较为成熟的器件之一、因此与之前列出的其他器件相比、它的功能没有那么多。 此设计也具有固定死区时间、因此、如果您尝试优化反应时间、那么这可能不是最佳选择。

    DRV8316 -该器件有很多型号、最显著的是 DRV8316C。 DRV8316C 本质上是 DRV8316、但在电流检测方面具有更高的精度。 这些器件也具有 SPI 型号、因此、您应该检查数据表中的 SPI 寄存器、以查看其是否可根据需要进行配置(死区时间与压摆率配置相关)

    DRV8323 -这是一种栅极驱动器解决方案、因此您必须考虑外部 MOSFET、但您是对的、它具有可配置的压摆率和死区时间、可以说它与 DRV8316相当

    MCF8315D -我不确定集成控制是否最适合您的需求。 此器件可让您真正简化您的解决方案、但也会使您无法对某些器件设置进行真正的微调。 (如果您有更多的 Mcx 问题、您应该专门为此发布另一个 E2E、以便我们可以将其分配给处理我们 Mcx 问题的团队成员)

    DRV8376 -是一个不错的选择、完美融合了您的需求、但我想说的是、Rdson 高于 DRV8316、因此、如果热性能是一个问题、您应该注意到这一点。

    最终、DRV8323、DRV8316C 或 DRV8376是不错的选择。

    为了 至少从电机驱动器的角度优化反应时间、您应该考虑调整死区时间、以确保它是系统可以处理的最短死区时间。 您也可以考虑具有较低电阻的电机、但我知道这可能伴随着自身的挑战。

    此致、

    Yara