主题中讨论的其他器件: DRV8300-Q1、DRV3256-Q1
工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在从事 DRV8343-Q1 器件限制问题。 数据表提到 12V/24V 、但应用程序图显示了的工作范围 5.5V 至60V . 我使用的是 48V 电机 我希望确认我是否可以使用该驱动程序。 此外、我是否可以为电机和驱动器使用不同的电源电压、或者必须使用提供给的电压 H 桥和驱动器是相同的?
谢谢。此致。
Vinod J
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在从事 DRV8343-Q1 器件限制问题。 数据表提到 12V/24V 、但应用程序图显示了的工作范围 5.5V 至60V . 我使用的是 48V 电机 我希望确认我是否可以使用该驱动程序。 此外、我是否可以为电机和驱动器使用不同的电源电压、或者必须使用提供给的电压 H 桥和驱动器是相同的?
谢谢。此致。
Vinod J
嗨、Vinod、
DRV8343-Q1不适用于48V 应用。 我们建议使用1.5-2x 额定电机电压的驱动器来应对器件选择过程中的瞬变。
DRV8343-Q1旨在实现单电源运行。
为了推荐可能的器件、我有几个要澄清的问题:
1) 1)您的应用的电机电流是多少?
2) 2)您是否需要 SPI 或硬件选项?
3) 3)该项目的时间表是什么?
4) 4)是否 需要 AEC-Q100 (符合汽车应用标准)?
5) 5)什么是应用/项目?
此致!
Akshay