This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:与48V 电机和独立电源电压的兼容性

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3256-Q1, DRV8343-Q1, DRV8300-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1478357/drv8343-q1-compatibility-with-48v-motor-and-separate-supply-voltages

器件型号:DRV8343-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8300-Q1、DRV3256-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在从事 DRV8343-Q1 器件限制问题。 数据表提到 12V/24V 、但应用程序图显示了的工作范围 5.5V 至60V . 我使用的是 48V 电机 我希望确认我是否可以使用该驱动程序。 此外、我是否可以为电机和驱动器使用不同的电源电压、或者必须使用提供给的电压 H 桥和驱动器是相同的?

谢谢。此致。

Vinod J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vinod、

    DRV8343-Q1不适用于48V 应用。 我们建议使用1.5-2x 额定电机电压的驱动器来应对器件选择过程中的瞬变。

    DRV8343-Q1旨在实现单电源运行。

    为了推荐可能的器件、我有几个要澄清的问题:

    1) 1)您的应用的电机电流是多少?

    2) 2)您是否需要 SPI 或硬件选项?

    3) 3)该项目的时间表是什么?

    4) 4)是否 需要 AEC-Q100 (符合汽车应用标准)?

    5) 5)什么是应用/项目?

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    电机电流为5.5A。
    是的、我们需要 SPI。
    该项目的时间表为3周。
    是的、我们需要符合 AEC-Q100标准的驱动器。
    这种应用是电机控制。

    您能推荐任何符合这些规格的电机驱动器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vinod、

    目前、我们还没有满足上述所有要求的器件。 最接近的一个是 DRV8300-Q1、但没有 SPI。
    评估期是3周还是设计期? 生产开始日期是什么时候?

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    如何看待 DRV3256-Q1? 它支持48V 电压、具有 SPI、并包括电流检测功能。 请告诉我、这是否是合适的选择。 另外、如果是、请提供 PSpice 模型、因为我找不到。

    谢谢。此致  

    Vinod J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinod、

    DRV3256-Q1应适用、如需更多信息、请发送邮件至 Joseph Chou。

    此致、

    -亚当