This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV81602-Q1EVM:如何通过 SPI 与 DRV81602QPWPRQ1通信

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1479033/drv81602-q1evm-how-to-communicate-with-drv81602qpwprq1-via-spi

器件型号:DRV81602-Q1EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

在我们的 j784s4定制电路板中、我们使用的是 使用 SPI 通信的 DRV81602QPWPRQ1。

为了验证 SPI 通信、我们计划读取一些只读寄存器(例如供应商 ID)。 器件 ID 等...)。

但在分析数据表之后、我找不到任何与之相关的存储器/寄存器。 您能否分享数据表中的这些详细信息、或分享 SPI 命令帧/寄存器地址以验证是否相同。

我们使用 spidev 工具进行验证

此致

Ajins

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将审查这些问题并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajins、您好!

    器件 ID 由 EVM 上的 ID 电阻器配置。 。  

    ID 电阻器会告知固件 EVM 上填充了哪个器件型号 ID。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是否可以通过 SPI 通信从软件读取此 ID 的值。

    如果是、您是否可以共享器件 ID 寄存器或其值已知的任何其他只读寄存器的寄存器/存储器地址。

    此致

    Ajins

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajins、您好!

    否、没有用于收集 ID 的寄存器。 电阻器 ID 配置仅在我们的 EVM 硬件上用于告知固件所连接的型号。

     输入状态监控寄存器是只读的、可用于确认 SPI 操作成功。 详细信息请参见数据表。

    此致!

    David