This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596S-ADJEVM:原理图设计中的问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1480133/lm2596s-adjevm-problem-in-the-schematic-design

器件型号:LM2596S-ADJEVM

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我在当前项目中使用的是 TI IC LM2596。

我在原理图中遇到了一个问题。

输入电源- 12V 直流

输出- 5V  




我的原理图附在下面。

请告诉我在哪里犯了错误。

谢谢








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurvas:

    我注意到 FB 电路直接连接到 SW 节点。

    如果您按如下所示配置电路、是否仍然有问题?

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav:

    请告诉我、这是否可以解决该问题。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修复上述错误后、输出为11.5V 为什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav:

    器件在开关吗? 可能会损坏。 FB 引脚可能非常敏感。

    谢谢!

    Andrew