This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8816:应用问题。

Guru**** 2605855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1481394/drv8816-application-issues

器件型号:DRV8816

工具与软件:

大家好、团队成员:

当机器通电且芯片处于高电阻状态时、使用万用表测量 OUT1和 OUT2的接地电压约为12V。

上拉电阻器后、在这两个输出端口测量1 -2mA 的泄漏电流。 这是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    当输出处于 Hi-Z 状态时、器件内部有一些路径可保护高侧 FET。 可将其视为钳位在12V 并在该状态期间消耗少量电流的齐纳二极管。  

    此致!

    David