This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962-Q1:IPROPI 引脚处于滑行功能

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1481592/drv8962-q1-ipropi-pin-at-coast-function

器件型号:DRV8962-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在研究 DRV8962-Q1的数据表、表7-1存在一些困惑。

表格底部表示、制动功能和滑行功能之一将不会在 IPROPI 引脚上输出比例电流。 我可以知道原因吗? 工作模式是否导致电流检测无法正常工作?

如果我们在这些条件下监控 IPROPI 引脚、预计会有什么样的输出? 这是否意味着我们在这些条件下不能使用 IPROPI 引脚进行电流检测、而需要使用外部方法?

谢谢

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    IPROPI 引脚提供一个小电流、该电流与高侧 MOSFET 中的电流成正比。 注意列出的 IPROPI 不输出比例电流的条件是高侧 FET 未激活、这会导致 IPROPI 引脚没有电流源。 在高侧 FET 不导通的情况下、IPROPI 引脚不会输出电流、则该引脚上仍可能存在小电压、但这不等于输出电 流。

    此致、

    约书亚