请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8962-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
我们正在研究 DRV8962-Q1的数据表、表7-1存在一些困惑。
表格底部表示、制动功能和滑行功能之一将不会在 IPROPI 引脚上输出比例电流。 我可以知道原因吗? 工作模式是否导致电流检测无法正常工作?
如果我们在这些条件下监控 IPROPI 引脚、预计会有什么样的输出? 这是否意味着我们在这些条件下不能使用 IPROPI 引脚进行电流检测、而需要使用外部方法?

谢谢
此致!
Frank