工具与软件:
在 DRV8231中、VM 为24V、VREF 为5V、连接到 ISEN 的电阻值为0.2欧姆、设计时计算出的电流为2.5A。
由于硬件设计、如果设置如上所示、我想问2.5A 是否会流过连接到 ISEN 的电阻器。
必须根据电阻消耗功耗来选择电阻大小。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的解释。
我还有一个问题、我认为在我在输出负载端输入2A 时它可以正常工作、在输入2.8A 时它会被阻止、因此它成为 OCP。
在8.5.3故障模式中、如果该值低于 Iout < IOCP、则表示进行恢复、但不会输出到 OUT。
负载测试使用电子装载设备。
当电子负载输入关闭/打开时、它会再次正常运行。
我想问一下是否存在没有电子负载关闭/打开时无法恢复的情况。