This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:DRV8231部件 Isen 电阻电流查询

Guru**** 2605165 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1481973/drv8231-drv8231-part-isen-resistance-current-inquiry

器件型号:DRV8231

工具与软件:

在 DRV8231中、VM 为24V、VREF 为5V、连接到 ISEN 的电阻值为0.2欧姆、设计时计算出的电流为2.5A。

由于硬件设计、如果设置如上所示、我想问2.5A 是否会流过连接到 ISEN 的电阻器。

必须根据电阻消耗功耗来选择电阻大小。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、必须选择感测电阻以支持耗散的功率。  有关检测电阻选择的更多信息、请参阅数据表的第9.2.1.2.3节"检测电阻"。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否应该查看9.2.1.2.3中所述的0.45W 作为所选电阻的功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果通过电机的平均或连续电流为1.5A、则支持。 通常的经验法则是将电机的失速或峰值电流额定值减半、以确定平均或连续电流。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。

    我还有一个问题、我认为在我在输出负载端输入2A 时它可以正常工作、在输入2.8A 时它会被阻止、因此它成为 OCP。

    在8.5.3故障模式中、如果该值低于 Iout < IOCP、则表示进行恢复、但不会输出到 OUT。

    负载测试使用电子装载设备。

    当电子负载输入关闭/打开时、它会再次正常运行。

    我想问一下是否存在没有电子负载关闭/打开时无法恢复的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 电子负载进行测试有时会导致我们的器件出现异常行为。 为了获得更准确的结果、请尝试使用功率电阻器或电机进行测试。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在您告诉我时对其进行测试、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 请告诉我测试过程是怎样进行的。

    此致!

    David