工具与软件:
尊敬的 Expert:
在基于 DRV8706-Q1的项目中、第一批样片已进入测试阶段。 昨天、我们对 RE 和 CE 函数进行了初步实验。 测试结果表明、当 PWM 占空比为100%时、测试成功通过。 然而、当占空比不是100%时(例如50%、60%和从20%到80%的扫描)、测试结果失败。 我们在16kHz 和20kHz 的频率下进行了测试、发现占空比对实验结果有显著影响。 如何改进 EMC?
非常感谢!
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Expert:
在基于 DRV8706-Q1的项目中、第一批样片已进入测试阶段。 昨天、我们对 RE 和 CE 函数进行了初步实验。 测试结果表明、当 PWM 占空比为100%时、测试成功通过。 然而、当占空比不是100%时(例如50%、60%和从20%到80%的扫描)、测试结果失败。 我们在16kHz 和20kHz 的频率下进行了测试、发现占空比对实验结果有显著影响。 如何改进 EMC?
非常感谢!
Andy
Andy、您好!
感谢您的提问。 使用栅极驱动器 PWM 运行时、客户将 L/C (PI)滤波器(如以下 TI EVM 上的示例)放置在 TI EVM 上。 这可能会抑制 EMC 噪声。
借助该 π 型滤波器、可以进一步改善通过降低 tr 来降低 SH 引脚的 tf。

通常我们建议在 PCB 到来之前先向客户审阅原理图。 如果大家提供了客户的原理图(包括外部 FET 器件)、我可以提供一些反馈/建议。
此致
森田信也
您好!
我已经审阅了他们的原理图。 这是一个建议。
1)π 型滤波器。
我注意到客户的原理图包含 π 型滤波器。 那么就无法看到电感器的值。 建议尝试~2uH 与我们的 EVM 相同、最佳值可能会有所不同、因此~2uH 只是一般建议。

2) 2) IDRIVE - SH 上升/下降较慢。
这是一般反馈、但通常较慢的 SH 上升/下降有助于 EMC。 (例如>500ns-1+ us)。
我看到了二极管、通常我们的 DRV 不需要的电容器。 特别是二极管、可能会影响 DRV 的一些运行。 我建议删除这些内容并调整 IDIRVE 以实现正确的 SH RT/IDIRVE tf 行为。

此致
信也