This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:EMC

Guru**** 2384840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1470762/drv8706-q1-emc

器件型号:DRV8706-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

在基于 DRV8706-Q1的项目中、第一批样片已进入测试阶段。 昨天、我们对 RE 和 CE 函数进行了初步实验。 测试结果表明、当 PWM 占空比为100%时、测试成功通过。 然而、当占空比不是100%时(例如50%、60%和从20%到80%的扫描)、测试结果失败。 我们在16kHz 和20kHz 的频率下进行了测试、发现占空比对实验结果有显著影响。 如何改进 EMC?

非常感谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的提问。

    根据我们的理解、这些测试是在 EVM 或任何其他硬件中完成的。

    如果使用其他硬件完成了该操作、您能否分享原理图?

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、ibinu、  

    只使用客户自己的电路板、而不是 EVM。 原理图如下所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的提问。 使用栅极驱动器 PWM 运行时、客户将 L/C (PI)滤波器(如以下 TI EVM 上的示例)放置在 TI EVM 上。 这可能会抑制 EMC 噪声。

    借助该 π 型滤波器、可以进一步改善通过降低 tr 来降低 SH 引脚的 tf。

    通常我们建议在 PCB 到来之前先向客户审阅原理图。 如果大家提供了客户的原理图(包括外部 FET 器件)、我可以提供一些反馈/建议。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3022.Sheet1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Expert:

        请参阅随附的原理图以获取指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 我会在一天或两天内审查并向您提供反馈。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经审阅了他们的原理图。 这是一个建议。

    1)π 型滤波器。

    我注意到客户的原理图包含 π 型滤波器。 那么就无法看到电感器的值。 建议尝试~2uH 与我们的 EVM 相同、最佳值可能会有所不同、因此~2uH 只是一般建议。

    2) 2) IDRIVE - SH 上升/下降较慢。  

    这是一般反馈、但通常较慢的 SH 上升/下降有助于 EMC。 (例如>500ns-1+ us)。

    我看到了二极管、通常我们的 DRV 不需要的电容器。 特别是二极管、可能会影响 DRV 的一些运行。 我建议删除这些内容并调整 IDIRVE 以实现正确的 SH RT/IDIRVE tf 行为。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 电流电感值为3.3uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈。 然后建议尝试2)。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    感谢您的支持、是更好的驾驶地和 H 桥共用接地或不共用接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请预计周一是美国的国庆节、可能会有一些延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相同/仅建议使用一个 GND -不建议彼此将 GND 悬空。 我看到一些客户将每个 GND 分开、这两个 GND 会出现一些电压差。 它会导致一些功能问题或过应力问题。

    数据表显示了一些示例供参考。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      感谢您的分享

    DRV8706-Q1是否对上电时序有任何要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David。

    请在开始提出新问题时生成新帖子。 此帖子将用于其他人的参考信息。

    感谢您的理解。

    此致

    信也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据上述建议修改后、CE 已有改进、但 RE 仍超过15分贝、急需技术支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的更新。 通常、较低的 tr (较慢的 SH 的 tf)应该可以改善 EMC/EMI。 您的尝试是否降低了 IDRIVE? IDIRVE 没有改进?

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

      调整后的 IDRIVE、4mA、时目前超过15dB、有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以建议您跟进

    1) 1)删除 DRV 数据表中未列出的这些组件。 仅保持68欧姆。 然后尝试使用更小的 IDRIVE (0.5mA)

    2) 2)如果禁用、则通过 SPI 启用 SSC。

    3)更换电容可能会改变电磁兼容性。 另外放置更小(例如1nF)的陶瓷电容器以降低更高的频率。

    此致

    信也  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Shinya

    1)  目前、它在150KHz -1.8MHz 的频率范围内主要超过15dB

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我的建议仍然与之前相同- 1)、2)、3)。 尤其是1)、客户可以尝试最低 DIRIVE 0.5mA。  

    此致

    信也