主题中讨论的其他器件:DRV8873
工具与软件:
大家好、我想使用此 IC 来控制螺线管和有刷直流电机。
我对此有几个问题:
1 -在本例中、我有一个用于微控制器的电源和另一个用于传动器的电源、所以有不同的接地。 此 IC 与此相关吗? 如果正确、散热焊盘应连接到哪个 GND?
我想将6个并行排列、是否可以一次性设置所有这些 IC 的控制模式? 假设使用一根2x3跳线、如下所示。

输入端的3-3V 完全可以获得 总电流容量?
BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我想使用此 IC 来控制螺线管和有刷直流电机。
我对此有几个问题:
1 -在本例中、我有一个用于微控制器的电源和另一个用于传动器的电源、所以有不同的接地。 此 IC 与此相关吗? 如果正确、散热焊盘应连接到哪个 GND?
我想将6个并行排列、是否可以一次性设置所有这些 IC 的控制模式? 假设使用一根2x3跳线、如下所示。

输入端的3-3V 完全可以获得 总电流容量?
BR
您好、Juan:
[报价 userid="643880" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1479377/drv8873hevm-independent-grounds ]1 -在本例中、我有一个微控制器电源和另一个传动器电源、因此有不同的接地。 此 IC 与此相关吗? 如果正确、散热焊盘应连接到哪个 GND?[/QUOT]为微控制器和执行器单独接地很好。 我建议将散热焊盘连接到执行器接地覆铜/平面。 电机驱动器电路板布局布线最佳实践的第1节介绍了使用分离接地进行设计的一些建议。
Unknown 说:2-我正在考虑并行排列6个、是否可以同时设置所有 IC 的控制模式?
这应该没问题、并且应该将所有 IC 控制模式设置为相同的设置。 尽管 对于 DVDD 网络、我建议仅使用一个 DVDD 引脚、因为将它们连接在一起可能会导致问题。
[quote userid="643880" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1479377/drv8873hevm-independent-grounds 3、3v 输入正确可以获得 总电流容量?我想您想问、EN/IN1和 PH/IN2是否设置为3.3V、是否会驱动最大电流? 仅当负载连接 在 OUTx 引脚和 GND 之间时、才会如此。 如果我误解了您的问题、请告诉我。
此致、
约书亚
你好 Joshua ,谢谢你的反馈。
您能否对下面的布局/架构进行检查?
其中有6个 IC 芯片、在 nr1和2的下方布局中、其余芯片是相同的。
在架构中仅表示 nr1。
对于"PWM"模式、来自 IC 的 DVDD nr1用于所有 IC。
电源上的微控制器接地和输出接地将紧密相连。


我还有几个问题:
1-对于"H"版本、当过流保护被触发时、应该如何复位或恢复芯片?
2-如前所述、EN/IN1和 PH/IN2将由3.3v 信号控制、对于 PWM 频率范围0,15KHz 至20Khz、1k 电阻器是可以接受的。
BR
Juan
您能否对下面的布局/架构进行检查?
我需要一些时间来回顾这些内容。 我将在3-4之前向您提供更新。
针对"H"版本触发过流保护时的应如何重置或恢复芯片?
您必须在 nSLEEP 引脚上提供一个脉冲、以清除故障、但不能关断器件。 我建议在 nsleep 上使用25us 复位脉冲、以避免关断 DRV8873并能够清除故障

EN/IN1和 PH/IN2将由3,3v 信号控制、1k 电阻即可用于 PWM 频率范围0,15KHz 到20Khz ?
我们通常在 EN/IN1和 PH/IN2引脚上不会看到串联电阻器。 这应该没有问题、但除非您有理由添加此电阻、否则应该不需要添加这些电阻器。 该串联电阻会减慢输入信号的速度、但它应该不会导致任何问题。
此致、
约书亚
尊敬的 Juan:
我查看了原理图和布局。 我关于原理图的注意事项如下:
我关于 布局的注意事项如下:
除了以上、一切都很好。
此致、
约书亚