This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329:BEMF 检测电阻分压器容差要求

Guru**** 2605165 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1481905/drv8329-bemf-sensing-resistor-divider-tolerance-requirements

器件型号:DRV8329

工具与软件:

尊敬的 Expert:

祝您度过美好的一天!

我有一个有关 DRV8329-Q1的问题。

客户希望 DRV8329-Q1使用 FOC、 与竞争对手的控制器板相比、我们面临关于电流消耗和电源电流纹波的效率问题。

您能否 提供相电压测量电阻器的精度要求? 这是否是影响效率的因素之一?

我们已将电流分流电阻器容差从1%更改为0.1%、如此论坛上的一篇博文所述。

运行条件:

工作电压范围:16V 至32V

最大电流消耗:15 A

速度精度要求:1%

参考:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是您自己的设计还是使用 EVM?

    我不完全确定导致电流消耗和纹波的原因是什么、但您是否尝试过使用不同的 分压器电阻值进行测试?

    使用单分流电阻器的 FOC 还有一些不错的基准:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1041426/foc-field-oriented-control-with-1-2-or-3-shunt-configurations

    https://www.ti.com/lit/ug/tiducy7/tiducy7.pdf

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这是我们自己的定制设计、这就是为什么我想了解 EVM 中使用的容差是什么、以便使可能的故障点不会发生故障。

    我们尚未使用不同的分压器进行电压检测测试、我们使用了100k 和4.7k 作为分压器、而不是 EVM 中的100k 和4.9k 作为分压器、但对代码中的 VOLTAGE_BASE 宏进行了相关更改  

    感谢您提供有关分流电阻器的资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生/女士:

    EVM 上使用的电阻器的容差为1%

    但对代码中的 voltage_BASE 宏进行了相关更改
     

    这是否会影响效率?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    我们还使用了1%的公差本身,所以它不应该是一个可能的原因引起关注然后.  

    这对效率有何影响?

    我们还没有尝试对其进行更改、我们已按照 FOC 无传感器调优指南中的说明输入了计算值。

    是否存在我们可以预期获得最大效率的电阻分压范围?

    或者、在不更改分压电阻器的情况下更改 VOLTAGE_BASE 是否也可以提高效率?

    此致、

    OM Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Om Dave、

    我没有太多关于将我们的 EVM 与 FOC 配合使用的知识、但我认为更改电阻器容差可能有助于获得更准确的电压读数。 该 EVM 的设计目的是支持陷阱换向、因此我认为它并非专为 FOC 而设计的最佳方案。

    我想我很难确定哪些因素可以提高系统的效率、但提高电压读数精度是正确的。

    此致、

    Yara