This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:当发出启动命令后、电机运行正常、故障 LED 保持亮起。

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1484047/drv8353rs-evm-motor-is-working-fine-when-start-command-is-given-but-fault-led-remains-on

器件型号:DRV8353RS-EVM

工具与软件:

我使用具有 ISO-F28027f MCU 板的 DRV8353RS EVM 套件运行 BLDC 电机、并使用 DRV8353Rx GUI 控制电机。 但当我启动电机时、电机开始旋转、但故障 LED 指示灯仍然亮起 。当我检查寄存器菜单中的故障寄存器时、所有位均保持为0、我在任何用户手册中都无法找到此问题的解决方案。
此外、我还想知道、如果我将电机与霍尔传感器配合使用、那么我将从何处获得霍尔传感器输出。

我还附上一张图像供您参考、其中显示了我用于控制电机的所有参数。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我很高兴您的电机能够旋转。 您是否使电机实现了适当的性能?

    从您发布的寄存器映射映像来看、似乎没有出现任何故障。

    我想如果出现故障、寄存器映射会看起来像这样。 LED 变为红色、故障状态寄存器在相应的故障位中填充1。

    另外、请参考此图。 我认为、您可以在突出显示的霍尔 A、霍尔 B 和霍尔 C 引脚上探测、以观察霍尔信号输出。

    谢谢!

    Joseph