请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353RS-EVM 工具与软件:
我使用具有 ISO-F28027f MCU 板的 DRV8353RS EVM 套件运行 BLDC 电机、并使用 DRV8353Rx GUI 控制电机。 但当我启动电机时、电机开始旋转、但故障 LED 指示灯仍然亮起 。当我检查寄存器菜单中的故障寄存器时、所有位均保持为0、我在任何用户手册中都无法找到此问题的解决方案。
此外、我还想知道、如果我将电机与霍尔传感器配合使用、那么我将从何处获得霍尔传感器输出。
我还附上一张图像供您参考、其中显示了我用于控制电机的所有参数。