This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:DRV8312DDWR 的最大功率瓦数输出容量

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1481943/drv8312-maximum-power-wattage-output-capacity-of-drv8312ddwr

器件型号:DRV8312

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

早上好!!!

我们一直在使用 DRV8312DDWR 电机驱动器 IC 进行3W 电机控制。 它一切正常。

现在、我们要将 BLDC 电机从3W 升级到17W。  但在 DRV8312DDWR 产品说明书中、建议功率降额、如下所示、

3W 电机和17W 电机功率要求如下所示、

序号 电机 所需电压(V) 所需电流(A) 功率
1. 3W 电机 24. 0.163. 3.912.
2. 17W 电机 24. 0.885. 21.24.

DRV8312输出电流高达3.5A、峰值电流高达6.5A。 我可以对17W 电机使用相同的 IC 吗?

请告诉我、针对所需功率、建议使用任何其他驱动器 IC。

请帮我查询?

谢谢、此致、

Sampath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sampath:

    很高兴您能为3W 电机驱动器工作!

    由于电压和电流完全处于70V 和6.5A 的绝对最大值范围内、该器件也能够驱动您的17W 电机。

    数据表中的表格显示了温度的增加会如何影响功率输出、这对于集成式 FET 驱动器很重要。

    请在测试时记住器件的温度、但在您指定的24V 0.885A 级别下运行时可能不会出现任何问题。  

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    感谢您的答复。

    在我们的应用中、我们需要在大约接近70摄氏度的65°C 下工作。这是否意味着 DRV8312只能提供高达3.2W 的电机功率输出。

    我们可以在65°C 下将相同的驱动器 IC 用于17W 电机吗?

    否则、请为我们推荐适合我们的应用的良好驱动器 IC。

    根据功率降额表、我们提到了这些

    谢谢!

    Sampath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sampath:

    是的、您可以使用相同的驱动程序 IC。  

    表6.6显示了一个示例、说明了功耗如何随温度的升高而下降。

    如表格下方所示、(1)基于 EVM 电路板布局... 这个表基于 TI EVM 电路板布局布线。  

    但 IC 能够驱动您的17W 电机。

    谢谢!

    Joseph