请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2667 主题中讨论的其他器件: DRV2700
工具与软件:
您好、先生、
我的客户想要找到一种解决方案来驱动符合以下规格的元件。 您认为 DRV2667适合该应用吗?

此致、
Gary Teng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gary、
是的、DRV2667应能够在30Vpp 下驱动高达9.5kHz 的12nF 负载。 您可以参考此工具: SLOR113计算工具| TI.com。
您还可以参考 DRV2700器件(模拟输入)与 DRV2667的图表。 DRV2700数据表提供了30V 升压的增益带宽图、在33nF 负载下、全增益带宽约为10kHz 时滚降。 在您的情况下、只需要30Vpp (而不是60Vpp)、因此您应该不会看到问题。