This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2675:滑块灵敏度问题

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1482840/msp430fr2675-slider-sensitivity-issue

器件型号:MSP430FR2675

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在研究4元素滑块。 虽然在裸 PCB 上进行测试、但滑块可以有效地工作。 但是、当添加一个2mm 丙烯酸覆盖物时、我得到的最小值为14、最大值为85。

我曾尝试更改阈值、但这样没有任何帮助。

您能指导我解决这个问题吗   

                 

谢谢。此致

Pallavi Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pallavi:
    我建议提高灵敏度(将转换计数更改为最大800)。 此外、滑块附近是否有接地? 您使用哪种接地(实心还是网格状)? 根据它是哪一个、它可能会导致一些寄生电容影响您的 PCB。 如果您可以分享接地 平面 或 PCB 布局的图片、那就太好了。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abad:
    感谢您的答复
    我已尝试将转换计数增加到800、但问题仍然存在

    下面我附加了 PCB 布局。  
    而不是接地平面。 但我们使用网格填充、连接到 45度平面、是 CAP1.2、在 Capate 中配置为 TX 引脚。

    但是、底层有完整的接地层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pallavi:
    谢谢您让我知道。 底层可能会产生一些寄生电容。 我需要更多数据才能提出更多建议。 您应该能够分享使用滑块时获得的值。 您能和我分享一下吗?
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abad:
    我已附加所需的文件

    e2e.ti.com/.../Slider_2D00_Values1.mp4e2e.ti.com/.../Slider_2D00_Values2.mp4   

    谢谢。此致
    Pallavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pallavi:
    感谢您分享这些信息。 我将对其进行分析、并在明天下午之前向您提供一些反馈。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pallavi:

    与我的团队讨论后、我认为问题依赖于传感器下方的完整接地平面、这会影响其灵敏度。 有关这方面的更多信息、请参阅  CapTIvate 技术指南中的接地平面部分。 我建议从传感器上移除完整的接地平面、而仅保留接合的接地平面。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abad:
    感谢您的答复。 我们将 更新 PCB 设计并对其进行测试。

    不过、我们一直使用具有相同设计的按钮、但从未观察到任何灵敏度损失。 安装在同一个电路板上。 我们提供了可在有或没有覆盖层的情况下正常工作的按钮。

    那么、您认为单独与滑块相关的确切问题是什么?

    谢谢。此致、
    Pallavi Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pallavi:
    根据我的理解、按钮和滑块有不同的电气行为。 假设您指的是自电容式按钮、由于滑块尺寸较小、因此灵敏度比滑块要高、这也是它们不像滑块那样受到影响的原因。 有关更多信息、我建议查看 CapTIvate 技术指南中的按钮和滑块一章。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abad:
    好的、我将浏览整个文档。我们将在硬件中进行必要的更改并与您联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pallavi:
    听起来不错。 如果您在本线程中需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Diego Abad