Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, TIDA-01486, MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: TIDA-01486、 MSP430FR6047
工具与软件:
我们将使用固定在管道外部的换能器对用于水流测量的 MSP430FR6047系统进行评估。 我们正在使用 EVM430-FR6047评估系统、同时也在使用 TIDA-01486放大器设计以更高的电压驱动换能器、从而获得足够强的声学信号来穿透金属管道。
我将使用 Keysight 34461A 6.5位万用表来测量 MSP430FR6047在测量水流时消耗的电流。 电流表连接到 EVM430-FR6047上的 J32。
根据我的理解、测量 J32上的电流应该只测量 MSP430处理器消耗的电流。 MSP430FR6047的数据表声称总电流消耗约为3uA (每秒测量1次)。 我以每秒测量1次的超声波测量速率测量大约116 mA。 我是不是做错了什么? 是否有具体的方法通过 USS 应用配置 MSP430以获得3uA?
此外、TIDA-01486放大器板消耗大量功率。 该放大器板旨在容纳2对传感器、因此上面有8个运算放大器。 我仅使用1对传感器、因此我仅使用8个运算放大器中的4个。 4个运算放大器的功耗约20 mA 为30V。是否可以降低放大器的功耗?
提前感谢您的帮助。