This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:测量功耗

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, TIDA-01486, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1483675/evm430-fr6047-measuring-power-consumption

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: TIDA-01486MSP430FR6047

工具与软件:

我们将使用固定在管道外部的换能器对用于水流测量的 MSP430FR6047系统进行评估。 我们正在使用 EVM430-FR6047评估系统、同时也在使用 TIDA-01486放大器设计以更高的电压驱动换能器、从而获得足够强的声学信号来穿透金属管道。

我将使用 Keysight 34461A 6.5位万用表来测量 MSP430FR6047在测量水流时消耗的电流。 电流表连接到 EVM430-FR6047上的 J32。

根据我的理解、测量 J32上的电流应该只测量 MSP430处理器消耗的电流。 MSP430FR6047的数据表声称总电流消耗约为3uA (每秒测量1次)。 我以每秒测量1次的超声波测量速率测量大约116 mA。 我是不是做错了什么? 是否有具体的方法通过 USS 应用配置 MSP430以获得3uA?

此外、TIDA-01486放大器板消耗大量功率。 该放大器板旨在容纳2对传感器、因此上面有8个运算放大器。 我仅使用1对传感器、因此我仅使用8个运算放大器中的4个。 4个运算放大器的功耗约20 mA 为30V。是否可以降低放大器的功耗?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您提出这个问题! 能否详细介绍一下您的特定设置? 您是否也启用了 LED 等 此时应该测量 MSP 的电流、但如果有其他外设由器件驱动、这可能就是您看到电流高于数据表中电流的原因。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian。 感谢您的响应。

    我不知道还有什么其他细节要分享我的设置,但我将采取一个尝试...

    我正在使用开箱即用的 EVM430-FR6047标准。 唯一的修改是新增了 TIDA-01486放大器板。 但是、EVM 上我将测量电流的位置不应受到任何插入 Booster Pack 接头的设备的影响。

    您参考的 LED 是 LED1到 LED3 (来自 EVM 原理图)吗? 如果启用、则启用这些功能。 但是、如果我在管道上设置了换能器、以便我获得良好的接收信号、那么所有 LED 都关闭(我认为-我必须确认)。 是否有办法可以用 USS 软件应用禁用这些 GPIO?

    EVM 上的 MSP430FR6047由内部供电、即由插入 EVM USB 端口的计算机供电。

    我不使用按钮、但不知道是否启用了这些 GPIO。

    我不使用 LCD。 它是空白的、但我不知道是启用还是禁用了 MSP430FR6047上的 LCD 端口。

    我将使用 EVM 的 EZFET 部分、但这不会使 MSP430FR6047再消耗任何功率。

    这是您要求的详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony、是的、这就是我问的问题。 我不确定是否可以从 GUI 禁用 LED (LED 1/2/3)、但如果不需要这些、则可以取消安装 LED (或电阻器)、以查看这是否会降低电流消耗。 听起来板上有一些东西正在安静地消耗电流。  J30上是否有跳线? MCU_VCC 看起来可以通过此接头连接到 RF_VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian;

    是的、我可以取消安装电阻器以打开 LED 电路。 这很简单。 但是、即使启用了 GPIO 模块、MSP430FR6047也不会消耗更多功耗(可能很小)吗?

    Dang! 你是对的。 J30是为 Booster Pack 接头提供3.3V 电压的跳线。我插入了 TIDA-01486放大器板。 我应该能够计算出3.3V 电源上的部件消耗的电流、并从我测量的电流中减去该总电流。

    感谢您指出这一点!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anthony、您现在是否能够确认 MSP 消耗的电流符合预期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天要解决这个问题。 我必须对 TIDA-01486电路板进行进一步修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我发现了这个问题、但我无法核实。

    TIDA-01486放大器板设置了一些开关逻辑和运算放大器、以将 EVM430-FR4067的功能从1对传感器增强到2对传感器。 有四种不同的接收路径可供选择、每个接收路径均使用由3.3V 电源轨通过低压分压器产生的偏置电压。 4个分压器消耗的总电流为105.6uA。

    通过从测量的116uA 中减去105.6uA、我得到从3.3V 电压轨汲取的大约11uA 工作电流。 开关和逻辑可能会消耗 5uA 左右的电流。 在未连接放大器板的情况下、我应该会获得相当低的测量功耗。