This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2013:最小 IREF

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1487561/msp430f2013-min-iref

器件型号:MSP430F2013

工具与软件:

您好!

我们的设计中使用了 MSP430F2013、并且最近观察到内部基准电压和电流。  结果表明、与目前使用的电路相同时、最近收到的电路板上 uC 的 Vref 电压会下降。  数据表中的 IREF 显示的典型值为190uA、最大值为280uA。  未指定最小电流。  您能帮助澄清一下微控制器保证的最小 Iref。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frangline:
    我必须向您提供有关这些信息的信息。 同时、您是否知道客户读取的当前读数是多少?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    突出显示的数字是基准模块运行所用的电流。 它可让您针对低功耗运行的电流需求制定预算。

    我想您关心的是 Vref 最大负载电流、该电流会告诉您可以从引脚安全汲取多少电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frangline:
    我将支持 Keith 关于这个问题的评论。

    此致、

    Diego Abad