Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047
工具与软件:
我们将使用 EVM430-FR6047评估使用固定在水管外侧的传感器的水流量测量系统。 我们取得了很好的结果、但有一个我们不理解的问题。 该问题在于如何计算给定管道上2个换能器之间的间距(或间距)。 我们使用 Snell 定律、给定管道的凹陷以及几何形状来计算 V 配置的换能器的换能器间距。 我们发现、计算得出的间隔是一个起点、然后每次增加一点点间隔以尽可能地提高 USS 软件应用中 ADC Capture 选项卡中接收到的信号的振幅。 优化间距后、我们会调整其他设置以优化进行 ToF 测量时的性能。
从我们到目前为止的经验来看、似乎我们总是必须使用上述过程根据计算出的间距增加换能器间距。 无论我们在特定实例中使用的传感器配置如何、都需要增加换能器分离度:Z、N 或 V。事实上、我们从未能够实现 W 配置工作、只是信号不够。
对于必须增加换能器与层叠间距的分离度、您能否提供一些见解或评论?