This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:计算 V SENSOR 间隔

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1489070/evm430-fr6047-calculating-v-transducer-spacing

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

我们将使用 EVM430-FR6047评估使用固定在水管外侧的传感器的水流量测量系统。 我们取得了很好的结果、但有一个我们不理解的问题。 该问题在于如何计算给定管道上2个换能器之间的间距(或间距)。 我们使用 Snell 定律、给定管道的凹陷以及几何形状来计算 V 配置的换能器的换能器间距。 我们发现、计算得出的间隔是一个起点、然后每次增加一点点间隔以尽可能地提高 USS 软件应用中 ADC Capture 选项卡中接收到的信号的振幅。 优化间距后、我们会调整其他设置以优化进行 ToF 测量时的性能。

从我们到目前为止的经验来看、似乎我们总是必须使用上述过程根据计算出的间距增加换能器间距。 无论我们在特定实例中使用的传感器配置如何、都需要增加换能器分离度:Z、N 或 V。事实上、我们从未能够实现 W 配置工作、只是信号不够。

对于必须增加换能器与层叠间距的分离度、您能否提供一些见解或评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其实,我没有什么可以分享的。 由于换能器之间的距离不用于计算飞行时间结果。 该距离仅用于估计水温函数。 我们对这种性格没有太多的关注。 您为什么需要计算这里的距离?

    对于 W 型管道、我认为在乘法反射后很难控制信号方向。  

    此致、

    Cash Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之所以需要换能器分离:

    1. 我们希望能够将固定在管道上的换能器连接起来。 如果润滑脂用作换能器和管道之间的超声波耦合剂、则当在寻找更大的接收信号的同时来回滑动换能器时、润滑脂会被刮除。 如果将橡胶带用作偶联机、由于橡胶材料的摩擦力较高、因此几乎不可能通过滑动换能器来优化信号强度。
    2. 我们还希望能够计算飞行时间。
    3. 我们想了解计算出的分离与实际分离的不同之处。 Snell 定律计算是否不准确? 该模型还需要什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯、我没有更多的事情要分享、因为我们 通常不关心住宅仪表上的距离。  

    但我对这个"奈尔定律"做了一点搜索。 事实证明、它用于光学计算、而不是声学计算。 我们在这里讨论超声波、因此我认为 "奈尔定律"不适用于它。  

    此致、

    Cash Hao