This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:计时器硬件特性/抖动

Guru**** 2451460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1492597/msp430fr2355-timer-hardware-characteristics-jitter

器件型号:MSP430FR2355

工具与软件:

我对 MSP430FR 系列的不同器件 MSP430FR2355有疑问。 不过、可能所有 FR 系列 MCU 在内部外设(例如计时器)方面都使用相同的器件。

问题在于您可能猜到的计时器外设。 尤其是关于时序特性和抖动的讨论。 在我们的设计中、抖动和精确计时至关重要。

在当前设计中、我们使用 FPGA 来获取32KHz 方波、将其除以2 N 然后生成四个方波、这些方波以固定延迟相移并同相翻转。 通过 MSP430FR2355 (或任何具有7个 CCR 输出的类似 MSP)中的 Timer_B_CCR7、可以非常轻松地实现相同的功能。 在此配置中、我们的内核仅用于设置定时器寄存器、并可将其关闭、只保留定时器外设运行、连同其自身的时钟输入和 CCR 输出、所有这些内核均在相应的 GPIO 上进行配置。

我被问到:定时器硬件的性能如何、特征的精确度如何、抖动量有多大。 很遗憾、我无法在数据表中找到该信息、所以我希望您可以为我们获取该信息。

实际上、我们已在我们的新设计的 MSP430FR2355中设计了 UART、I2C、SPI 通信、一些 ADC 测量、一组 GPIO 线路等 FPGA 是一种昂贵的 IC、因此避免使用它、每个器件可节省6-8美元。

如果您有 MSP430Fxx 系列的非 FRAM 器件的数据、我也会学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此规格。 如果 PWM 源自 DCO、您可以参考以下规格。

    前提是 PWM 直接由外部晶体提供。 抖动和精度主要取决于晶振本身和驱动电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢时序特性、我在数据表的 DCO FLL 部分下看到了这些特性。 我的问题是关于计时器的具体问题。 作为一种电子设备、它在工作频率、延迟和抖动方面有自己的特性。 它曾是 TI 的特色吗? 这可能是内部信息、可以提供给签订了 NDA 的客户、我们已经为签署和/或协商做好了准备。 我们可能会构建一个测试板来进行测试和表征、但如果您拥有数据、这可以节省我们的时间和麻烦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是指计时器是否会增加额外抖动。 对于此信息、我们不会进行测试、也没有。 从我同事的意见可以看出、与时钟源的抖动相比、它的贡献可以忽略不计。