This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L2228:有时无法上电

Guru**** 2912800 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L2228, MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1494850/lp-mspm0l2228-cannot-power-on-sometimes

器件型号:LP-MSPM0L2228
主题中讨论的其他器件: MSPM0L2228

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我使用 下面的 LP-MSPM0L2228 (E1)、SDK 2.4.0.6和工程。

uart_rw_multibyte_fifo_poll_lp_MSPM0L2228_nortos_ticlang

如果我让 VBAT 放电至0V、它会上电失败并且无法输出 UART 消息。 然后需要按复位按钮。

如果我不让 VBAT 变为0V、它可以正常上电并发送 UART 消息。

为了使它正确通电、我应该怎么做?

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这是我们 LP-MSPM0L2228 (E1) LaunchPad 中的一个已知问题。

    原因是、当 LP-MSPM0L2228从0V 上电时、PA18引脚电压可能会在 VCC 上升后上升并调用 BSL 功能、然后 MCU 会停转至 BSL 状态、最终进入待机模式。

    解决方法可能是删除 C46 LP-MSPM0L2228 LaunchPad 中的容量(E1)

    在 LP-MSPM0L2228的 RTM 版本中不会发生该问题、您还可以申请一些新的 LaunchPad。

    此致、

    Pengfei