This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:UltrasonicGasFR6043_02_30_00-01例程

Guru**** 2582585 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1495902/msp430fr6043-ultrasonicgasfr6043_02_30_00-01-routine

器件型号:MSP430FR6043
主题: EVM430-FR6043中讨论的其他器件

工具/软件:

我已查看 UltrasonicGasFR6043_02/30_00-01例程、发现 P1.4 IRQ 引脚配置为输入、但我没有找到此引脚的使用位置。 理论上、IIC 通信不需要额外的 IRQ 帮助。 此 PIN 在例行程序中扮演什么角色?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请说明您看到的有关 P1.4配置的哪部分代码?

    我发现 MSP430FR6043没有 I2C 功能、如您所述、I2C 通信不需要额外的输入帮助。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 EVM430-FR6043评估板和相关例程以配置 P1.4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此引脚是 USS MCU (左侧)的输出引脚、用于触发 HID_Bridge MCU (右侧)中断、告诉 HID_Bridge MCU 已准备采样数据、并告诉 HID_Bridge MCU (I2C 主器件)开始通过 I2C 读取这些数据。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它是 USS MCU 的输出引脚、为什么将此引脚配置为例程代码中的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参见 i2cslave.h 中 I2C__PULL_REQ_SIGNAL 的定义、当数据准备好传输时、此引脚将设置为输出低电平。