This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6877:使用 MSP-GANG 使用 BSL 对 MSP430FR6877进行编程

Guru**** 2512315 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1499059/msp430fr6877-programming-msp430fr6877-with-bsl-using-msp-gang

器件型号:MSP430FR6877
主题:MSP-GANG 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 在 JTAG 和 SBW 被锁定的情况下、对器件进行了一次编程。 现在、他们需要对其重新编程、似乎唯一的方法是使用 BSL。 出于大规模生产的原因、他们需要使用 MSP-GANG 来实现这一点。

他们遵循 MSP-GANG 用户指南添加了 BSL 连接。

但是、它们仍然存在以下故障。

您能帮忙研究一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以在 BSL-TX 和 BSL-RX 引脚中观察到任何信号波? 检查硬件是否连接良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Penfei、

      BSL-TX 和 BSL-RX 上没有信号、请参阅下图。 已连接硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅的指导  5种常见的 BSL 用例 在 《MSP430 FRAM 器件引导加载程序(BSL)用户指南(修订版 AB) 》中、您可能会发送错误的密码来首先擦除器件、并且应用程序被擦除后、密码的所有字节始终为0xFF。 使用正确的密码发送第二条"RX 密码"命令可获得器件访问权限。