Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, LP-EM-CC1314R10, LP-MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件:CC1314R10、 LP-MSPM0G3507
工具/软件:
您好、
CC1314R10数据表中未提及 SPI 引脚。 不过、它表示它支持4通道 SPI。 是否支持将 DIO_42用作 SPI_CS (片选)。
概述:我设计了一个带有与 LP-MSPM0G3507兼容的连接器的硬件、其中 MSPM0G3507SPM 引脚 PB6支持 CS。 但是、LP-EM-CC1314R10连接器原理图中没有提及 CS、其中 DIO_42位于该引脚处。
CC1314R10的4个 SPI 通道是什么? 和四个引脚连接到 SPI_CS? 可以将 DIO_42用作 CS 吗?
此致
Ankit