This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1314R10:SPI_CS 引脚

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, LP-EM-CC1314R10, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1499332/lp-em-cc1314r10-spi_cs-pin

部件号:LP-EM-CC1314R10
Thread 中讨论的其他器件:CC1314R10LP-MSPM0G3507

工具/软件:

您好、

CC1314R10数据表中未提及 SPI 引脚。 不过、它表示它支持4通道 SPI。 是否支持将 DIO_42用作 SPI_CS (片选)。  
概述:我设计了一个带有与 LP-MSPM0G3507兼容的连接器的硬件、其中 MSPM0G3507SPM 引脚 PB6支持 CS。 但是、LP-EM-CC1314R10连接器原理图中没有提及 CS、其中 DIO_42位于该引脚处。

 CC1314R10的4个 SPI 通道是什么? 和四个引脚连接到 SPI_CS? 可以将 DIO_42用作 CS 吗?

此致

Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    您可以在中找到有关 CC1314R10上 SPI 的详细信息  第23款  和  第15款  一半  SWCU192  (CC13x4、CC26x4 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册): https://www.ti.com/lit/swcu194

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    谢谢你。 我去过 TRM、但它没有解决我的问题。 它没有 pinmux 表、也不列出 SPI 的所有4个通道。 此外、如果 DIO_42支持 SPI_CS、则无法找到。 您能看一下这个吗?

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    下面的任何更新?

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表(SWRS270B)第8.8节提到"所有数字外设都可以连接到器件上的任何数字引脚"。 TRM (SWCU194)表15-84中也指明了这一点[我想您特别对 IOCFG42感兴趣]、其中设置 PORT_ID=0x0B 会将其连接到 SPI0的 CS。

    [免责声明:我没有使用此设备、但我看到过类似的 IO 配置方案。 我承认这是我看到的第一个没有任何限制。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bruce、

    此致

    Ankit