This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:内部基准电压是否可用作3.3V?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1502883/msp430fr5969-sp-can-the-internal-reference-voltage-be-used-as-3-3v

器件型号:MSP430FR5969-SP

工具/软件:

我的客户说他们提供的 AVCC 是3.3V、并且到目前为止一直在工作。 他们对更精确的外部基准感兴趣、但我认为从数据表中、内部电压基准不能用于3.3V、仅适用于2.5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专为外部基准而设计的 VeREF 引脚呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    是的、内部 VREF不 支持3.3V:

    正如 David 在这里建议的、使用外部 VeREF+/VeREF-可以支持它:

    B.R.

    Sal