This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:MCAL MCAL MCLK_MSPM0_00.02.05.0_INTERNAL 的编译器标志/选项

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1502340/lp-mspm0g3519-compiler-flags-options-for-mcal-mcal_mspm0_00-02-05-00_internal

器件型号:LP-MSPM0G3519

工具/软件:

您好团队:

我正在将 MCAL 软件包与定制编译环境集成、并在 MCAL 发行说明中寻找所需的编译器选项/标志。

我在这些文档中找不到有关所需编译器选项/标志的任何详细信息。

请提供这方面的详细信息。  

此致、

Rohidas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Rohidas、

    我认为以下文件可能会有所帮助、这就是参考编译器选项:

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    我也检查了这些文件、但找不到详细信息。 此外、我希望 MCAL 发行说明能够提供这些细节。 TI 是否以任何其他方式提供编译器/逗留器标志/选项相关详细信息。

    此致、

    Rohidas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Rohidas、

    让我内部检查、然后返回。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohidas、

    以 TICLANG 编译器为例、在文件 \MCAL MSPM0_MSPM0_00.02.05.0_internal\build\makerules\rules_m0plus_clang.mk & BUILD_CONFIG_CLANG.mk 中设置了编译器和链接器标志

    如果使用 IAR 编译器、三个也是同一路径中的 rules_m0plus_iar.mk 文件、并在  \MCAL MSPM0_00.02.05.0_internal\build\Rules.make 文件中选择编译器。

    此致

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pengfei:

    感谢您的解决方案。

    这些信息是否记录在某个地方? 您是否可以与我共享该文档?

    通常、我们可以看到 MCAL 发行说明或 MCAL 用户指南中包含此编译器标志相关信息。

    再次感谢、

    BR、

    Rohidas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohidas、

    正如您在 MCAL 构建文件夹中所看到的、我们基于 makefile 来设置 MCAL 软件包和示例的构建环境。

    目前没有关于构建客户自身环境的指导文档。 但我将在内部检查它是否可以添加到我们的进一步发布计划中。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    感谢您的更新。

    获得后、请告知我进一步的更新、因为我需要将 TI_CLANG 编译器与我们的定制环境对齐。

    再次感谢、

    BR、

    Rohidas