Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01486, EVM430-FR6043
主题:EVM430-FR6043中讨论的其他器件
工具/软件:
您好,我已经设计了一个基于 FR5043的塑料管夹式流量计,可以根据预期工作。为了支持不锈钢管,我知道需要一个外部放大器。 这项任务会产生一些问题。
1.我有一个用于燃气计量的 EVM430FR6043参考板。 如何将其用于水计量(1 MHz 传感器)。 普通库是否支持到模拟前端的开关信号? 检查 FR603板的原理图我想得出结论是需要以下信号?
P1.1:Tx5VEn
P1.0:TXPwr
P2.2:RxPwr
P2.3:TxSel
P3.6:RxSel1
P3.7:RxSel2
P6.7:RxEn
正确?
2.另有一种称为 TIDA-01486 zjat 的参考设计建议与 EVM6047一起使用。 如何购买 TIDA 电路板进行测试(可提供 EVM6047)?
3.比较两种参考设计(TIDA01486和 FR6043)、您建议使用哪种参考设计?
此致
基督教